This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用"Ctrl +左侧"时 CCS 崩溃

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/980363/ccs-crashes-when-using-ctrl-left

您好!

我的客户正在使用 CCS 进行调试、当使用"ctrl + left"表示"上一个字"时、他们的 CCS 崩溃。

我的客户使用 CCSv7和 CCSv9、两者都有这个问题。

是否有办法避免这种碰撞?

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    我无法使用 CCSv9.3重现此崩溃。

    您是否可以让客户尝试清理工作区?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#clean-the-workspace-or-try-using-a-new-one

    如果这不起作用、您能否从客户处获取 Eclipse 错误日志并将其附加到此主题? 可以在以下位置找到该日志: /.metadata/.log

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki-San、

    感谢你的答复。

    [引用 user="Ki"]

    您是否可以让客户尝试清理工作区?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#clean-the-workspace-or-try-using-a-new-one

    [/报价]

    我的客户尝试过、但问题没有改善。

    [报价 USER="Ki"]如果没有帮助,您能否从客户处获取 Eclipse 错误日志并将其附加到此线程? 可以在以下位置找到该日志: /.metadata/.log [/报价]

    我已附加了我的客户的日志文件。
    请给我一些关于如何改进的建议。

    e2e.ti.com/.../ATT04055.log

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的记录。 遗憾的是、其中没有任何有助于此分析的信息。  

    是否只有"上一个字"导致崩溃? 所有其他键盘快捷方式操作是否正常? "下一个字"(CTRL+RIGHT)是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki-San、

    感谢您的支持。

    我在上一个问题中出现错误。 我很抱歉。

    我客户的 CCS 在运行"Ctrl +左键单击"时崩溃。 但是、当他们使用 F3而不是"Ctrl +左键单击"时、问题不会出现。

    您是否知道为什么 CCS 会因为"ctrl + left click"而崩溃?
    CCS 不会因任何其他命令而崩溃。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San

    我客户的 CCS 在运行"Ctrl +左键单击"时崩溃。 但是、当他们使用 F3而不是"Ctrl +左键单击"时、问题不会出现。

    感谢您的澄清。

    [引用 user="SH.Sasaki">您是否知道为什么 CCS 会因为"Ctrl +左键单击"而崩溃?
    CCS 不会因任何其他命令而崩溃。

    我仍然无法重现错误。 CCS 将在 CCS 中的新编辑器选项卡中成功打开超链接。 我使用 CCS 7.4和9.3进行了此操作。

    客户到底尝试使用的是什么? (例如#include 语句? 变量? 宏?等)。 碰撞是否每次都发生?

    如果客户可以提供源文件(以及客户尝试提供的文件),也会很有帮助。 它可以是修改后的源文件、以保护敏感信息。 我只需要一个客户可以重现问题的文件、以及他们尝试打开声明的文件

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ctrl 单击是 Mac 功能。 这是在 Mac 上吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki-San、

    感谢你的答复。

    Ki 说:
    客户尝试使用公用程序的具体内容是什么? (例如#include 语句? 变量? 宏?等)。 每次都发生碰撞吗?[/报价]

    我的客户希望通过按住 Ctrl 键的同时查看函数和变量。

    [报价用户="Ki"]我仍然无法重现错误。 CCS 将在 CCS 中的新编辑器选项卡中成功打开超链接。 我在 CCS 7.4和9.3中尝试过这种方法。

    我也无法重现此问题。 可能是客户的 PC 出现问题、因此请客户尝试重新安装 CCS。
    如果重新安装后问题仍然存在、我将再次询问您、因此请关闭此主题。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith San、

    [引用用户="Keith Barkley"]

    Ctrl 单击是 Mac 功能。 这是在 Mac 上吗?

    [/报价]

    不、这是在窗口上。

    您可以使用 Ctrl 单击  Windows 中的函数和变量来跳转到这些引用。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San

    [引用 user="SH.Sasaki)]我也无法重现此问题。 可能是客户的 PC 出现问题、因此请客户尝试重新安装 CCS。

    是的、它看起来是特定于他的 PC 的。 可能是 CCS 安装损坏。 在此处重新安装可能会有所帮助。 只需确保客户将 CCS 安装在干净(空)目录中。 如果可能、他们还可以考虑安装最新的 CCS 10.2.0。

    谢谢你

    Ki