This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS 分析器减少记录数

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/981751/rtos-analyzer-less-number-of-records

我正在尝试使用 RTOS 分析器查看执行图。 我已经按照文档中的指令设置了 release.cfg 文件。 正在捕获数据、但记录数量非常少。 仅记录18条记录。 似乎这些数据正在被覆盖。 如何解决该问题。 我尝试增大缓冲区大小。 记录数量仍然不会增加。


我要随调试窗口的屏幕截图一起附上 release.cfg 文件。

e2e.ti.com/.../release.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在3220SF launchpad 上尝试过此操作、我当然可以获得超过18条记录:

    您使用的确切器件是什么? 以及哪些 CCS 和 TI-RTOS 版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 CC3220MODASF Launchpad。

    Code Composer Studio 版本为 - 10.2.0.00009  

    TI SDK 版本为- 4.40.07

    我尝试使用 xconfig 实用程序增加 release.cfg 文件中的日志内存。 仍仅捕获19条记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用 SDK 中的 TI 驱动程序示例之一吗? 我使用的示例经过了计时、在我发布的屏幕截图中。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用 SDK 中的示例、日志记录能够捕获更多数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到的问题可能与您的应用程序有关。 您能否确认数据正在被覆盖? 您能否提供您看到的所有记录?