This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法按 eclipsec 编译

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/980648/failed-to-build-by-eclipsec

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

我的客户使用 CCS 与 CC2642RQ1进行项目开发。

 存在一个问题、即无法使用 eclipsec.exe 不时构建。

请检查以下捕获、查看成功和失败的案例日志。

为什么会发生这种情况? 以及如何解决?

谢谢。

BR。

Barbara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barbara、

    我会指派某人来帮助您。  

    -Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该消息表示正在编译的工程已关闭。  需要打开一个工程才能编译。  通常情况下、工程不会在工作区中关闭、但客户可能会这样做。

    让他们将 -ccs.autoOpen 添加到命令中、查看这是否解决了问题。  这将强制 CCS 打开正在构建的任何项目。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

       我是 UAES 的一名软件工程师、我已经尝试在 我的项目,中使用-ccs.autoOpen、例如 com.ti.ccstudio。apps.buildProject -ccs.autoOpen、但这个问题仍然存在。 附件是我的日志。

       您能否检查一下并提供一些建议?

    此致、

    Sene2e.ti.com/.../ff.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sen:

    此项目可能会以某种方式损坏。  您能否为以下问题提供一些其他详细信息?

    1. 同一台机器上是否始终出现此问题?  
    2. 您是否曾观察到其他机器上出现此问题?
    3. 您可以尝试使用 CCS IDE 构建相同的项目吗?  请告诉我您在这种情况下观察到的内容、并附上工作区日志。
    4. 您能否尝试将同一项目导入到新的干净工作区中、然后尝试构建该项目?

    谢谢、

    巴尔塔萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baltasar

       今天我尝试了几次、 发现 在编译之前删除了一些文件(.metadata、DVT、RemoteSystemsTempFiles in workspace)将成功编译、所以 在每次编译之前、我需要删除这些文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baltasar、

       今天、我尝试了很多次、发现在编译之前删除一些文件(.metadata、DVT、RemoteSystemsTempFiles in workspace)将成功编译、所以在每次编译之前、我需要删除。

       如果将同一个项目导入到新的工作区中,则会成功编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。  'VT'和'RemoteSystemsTempFiles'目录不会影响工程编译。  它正在删除使这一差异变得不同的.metadata 文件夹。  这意味着您的项目可以正常运行、但元数据会以某种方式损坏。  删除.metadata 文件夹是安全的-您会丢失一些 IDE 设置和一些临时项目元数据。  当您将项目导回工作区时、将重新生成项目元数据。  删除.metadata 文件夹与将项目导入全新工作区完全相同。

    供参考、我认为在每次构建之前无需删除.metadata 文件夹。  此类元数据损坏不会经常发生。  但是、如果您要设置自动编译脚本、那么最好在每次运行之前删除.metadata 文件夹(或从全新的工作区开始)。  这将为您提供一致的可重复结果、并避免累积各种日志文件、缓存文件等 -各种数据缓存在.metadata 文件夹中,以便 IDE 能够更快地启动。

    巴尔塔萨尔