This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS6安装问题

Guru**** 2511615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/978700/ccs-ccs6-installation-issue

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我的客户希望安装 CCS 离线安装程序(6.1.3版)。 但他有一些问题、如下所示。



请查找 install_logs、e2e.ti.com/.../ti_5F00_cgt_5F00_msp430_5F00_4.4.3_5F00_windows_5F00_installer_5F00_install.log

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附加的日志中没有错误。 客户能否提供所有登录信息 \ccsv6\install_logs?

    此外、请注意、CCSV6非常旧且不受支持。 客户不能使用更新版 CCS 的原因有什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki

    感谢您的回复、我的客户 已从他的计算机中删除所有防病毒软件、但他仍然无法安装脱机 CCS。

    由于他有一些使用 CCS6.1.3编译的现有程序、如果他下载更高版本的 CCS、可以使用之前的程序?

    以下是所有登录  \ccsv6\install_logs,再次感谢。

    e2e.ti.com/.../sn_5F00_customerservice_5F00_case_5F00_b034e9121b52a010ad92ba63164bcbbe_5F00_attachments.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我会将日志发送给工程部门进行分析

    [引用 user="Yanni li"]因为他有一些使用 CCS6.1.3编译的现有程序,如果他下载更高版本的 CCS,可以使用之前的程序?

    通常是的。 可能存在一些迁移问题、但通常不会很难解决。 客户可以使用与6.1.3相同的编译器版本。 我至少会推荐最新的 CCS 6.x 版本(CCS 6.2.0)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认客户正在使用完全管理员权限进行安装? 我假设它们基于用户名、但我只想确认。 此外、客户使用的确切 Windows 版本是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Win7、64位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 他们是否拥有完全的管理员权限?

    他们是否有机会尝试使用更高版本的 CCS?