在我将 CCS 从版本9升级到10.2之后、我在构建项目时遇到很多错误。 在从版本8更新到版本9时、在另一个项目上也遇到过这种情况。
误差包括:
-无效参数'
无法解析-Symbol 'NULL'
每次生成时、我都会收到20到70个错误。 无效参数通常是 clock.h 函数,如 clock_create()、clock_isactive()和 clock_start。 和 event.h 函数、如 EVENT_PEND 和 EVENT_POST。
如果我重建索引、则标记单击发生错误的行、该文件中的所有错误都会消失、直到我再次构建项目。
仅出现在当前打开的文件中。
有人获得了解决方案、还是自己经历过这种情况?
此致、
-Ole