This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更新到版本10.2后出错-无效参数和"NULL"

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/979012/errors-after-updating-to-version-10-2---invalid-arguments-and-null

在我将 CCS 从版本9升级到10.2之后、我在构建项目时遇到很多错误。 在从版本8更新到版本9时、在另一个项目上也遇到过这种情况。

误差包括:

-无效参数'

无法解析-Symbol 'NULL'

每次生成时、我都会收到20到70个错误。 无效参数通常是 clock.h 函数,如 clock_create()、clock_isactive()和 clock_start。 和 event.h 函数、如 EVENT_PEND 和 EVENT_POST。

如果我重建索引、则标记单击发生错误的行、该文件中的所有错误都会消失、直到我再次构建项目。

仅出现在当前打开的文件中。

有人获得了解决方案、还是自己经历过这种情况?

此致、

-Ole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、这意味着您没有找到包含文件、是否有另一个关于找不到文件的错误?

    是否编译示例工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OLE -是否可以在编译控制台中发布所有编译消息? 您可以复制粘贴到文本文件并将文件附加到此线程。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。

    我遵循了有关高级设置中代码分析的指南。 它看起来是正常工作的。 如果错误在1-2天内再次出现、我将添加构建消息。 否则、我将解析此线程。

    此致、

    -Ole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ole Buckholm">我遵循了有关高级设置中代码分析的指南。 它看起来是正常工作的。 [/报价]

    啊、是 Codan 错误吗?

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/944045/3487430#3487430

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有很多

    "无效的参数""  、是语义错误。 我以前没有听说过 Codan 错误。

    我转到"Code Analysis"->"Launching and unchecked "run as you type"。 然后我标记了所有错误、删除了它们(在"问题"下)。 之后,我没有看到过它们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ole Buckholm 说:
    无效参数“  ”,这些参数是语义错误。 我以前没有听说过 Codan 错误。[/引述]

    是的、它们是 Codan 错误。 感谢您的确认