您好!
我要将 MSP430F5418A 项目从旧的 IAR 版本迁移到 CCS 10.1.0.00010。 我不知道如何声明指向高内存(20位地址内存)的指针。 更一般而言、我找不到编译器的手册。 当我尝试帮助功能时、我得到了许多其他处理器系列的答案。 我只想读取 MSP430编译器。
感谢您的任何帮助。
谢谢、
劳埃德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我要将 MSP430F5418A 项目从旧的 IAR 版本迁移到 CCS 10.1.0.00010。 我不知道如何声明指向高内存(20位地址内存)的指针。 更一般而言、我找不到编译器的手册。 当我尝试帮助功能时、我得到了许多其他处理器系列的答案。 我只想读取 MSP430编译器。
感谢您的任何帮助。
谢谢、
劳埃德
MSP430 CC 编译器用户指南(SLAU132X)第6.1节介绍了代码/数据模型。 我通常使用"Build Settings->Build->Compiler->Processor Options"中的 CCS 复选框。 我认为您不需要任何特殊的关键字。
https://www.ti.com/lit/ug/slau132x/slau132x.pdf
有用的配套文档称为《MSP430汇编器用户指南》(SLAU131X)、但它还讨论了链接器和其他一些有用的内容:
https://www.ti.com/lit/ug/slau131x/slau131x.pdf
我记得看到 IAR->CCS 迁移指南(CCS v6?) 但我现在似乎找不到它。
[引用用户="Bruce McKenney47378">我记得看到 IAR->CCS 迁移指南(CCS v6?) 但我现在似乎找不到它。我在 《适用于 MSP430的 CCS 用户指南 》中找到了第7节 C 代码从 IAR 2.x、3.x、4.x、5.x、6.x 或7.x 迁移到 CCS 包含从 IAR 迁移到 CCS 的主题。
CCS 文档如下: