This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在何处查找 MSP430F5418A 的编译器文档/如何处理 far 数据指针

Guru**** 2589970 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5418A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/978585/where-to-find-compiler-docs-for-msp430f5418a-how-to-handle-far-data-pointers

主题中讨论的其他器件:MSP430F5418A

您好!

我要将 MSP430F5418A 项目从旧的 IAR 版本迁移到 CCS 10.1.0.00010。 我不知道如何声明指向高内存(20位地址内存)的指针。 更一般而言、我找不到编译器的手册。 当我尝试帮助功能时、我得到了许多其他处理器系列的答案。 我只想读取 MSP430编译器。

感谢您的任何帮助。

谢谢、

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430 CC 编译器用户指南(SLAU132X)第6.1节介绍了代码/数据模型。 我通常使用"Build Settings->Build->Compiler->Processor Options"中的 CCS 复选框。 我认为您不需要任何特殊的关键字。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau132x/slau132x.pdf

    有用的配套文档称为《MSP430汇编器用户指南》(SLAU131X)、但它还讨论了链接器和其他一些有用的内容:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau131x/slau131x.pdf

    我记得看到 IAR->CCS 迁移指南(CCS v6?) 但我现在似乎找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bruce McKenney47378">我记得看到 IAR->CCS 迁移指南(CCS v6?) 但我现在似乎找不到它。我在  《适用于 MSP430的 CCS 用户指南 》中找到了第7节 C 代码从 IAR 2.x、3.x、4.x、5.x、6.x 或7.x 迁移到 CCS 包含从 IAR 迁移到 CCS 的主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce 和 Chester、

    非常感谢您 Gurus、我找到了我需要了解的内容。

    现在、我们来看看"教人钓鱼"部分-我应该如何在 TI 的网站上搜索这些编译器文档? 编译器的"帮助"函数完全没有帮助。

    劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 文档如下:

    https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO#technicaldocuments