This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3358:am3358

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/976485/ccs-am3358-am3358

器件型号:AM3358

工具/软件:Code Composer Studio

SSSS  

大家好,我遇到这个问题了 吗?我能找到不能运行代码的原因吗?

                                     

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suguesh、

    当 xdctools 运行时、编译失败。  XDC 用于构建 SYS/BIOS 和 NDK 等软件组件。  这些是处理器 SDK 的一部分。  我看到"Problems"视图中有有关这些组件版本的警告。  因此、我认为该项目的设计目的是使用与计算机上安装的处理器 SDK 不同的版本。  我将在 Sitara 团队中参与、因为他们应该能够确定需要哪种版本的 Processor SDK。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Suguesh、

    根据您提供的构建日志、我无法判断您使用的是哪个版本的 Processor-SDK。 您可以下载 适用于 AM335x 的处理器 SDK RTOS 的最新版本吗?  另请按照 此处的说明 创建和构建 PDK 示例工程。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我尝试使用新版本 SDK、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johns、

         我现在有32位操作系统机、我正在使用 V8、有什么建议吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 Jianzhong 发送的用于 AM335x 的 Processor SDK RTOS 的最新版本已通过 CCSv9.3验证的链接。  如果您在32位 Windows 计算机上、则可以运行的最新 CCS 为 CCSv8.3.1。  我不确定 SDK 对 CCSv9有何依赖关系。  从清单上可以看出、它使用的是 XDCTools 3.55、我认为它仍然是32位软件包、因此您应该能够在您的机器上使用它

    另一种选择是使用为 CCSv8.3.0发布的 SDK 版本: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/AM335X/05_03_00_07/index_FDS.html

    当我查看该版本的清单时、它显示 NDK 3.40和 SYS/BIOS 6.75.2、这是您的项目设置使用的内容。

    John