This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:无法将 PRU (在 bbb 上)访问为调试、错误:无法访问 DAP

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/972109/codecomposer-cannot-acces-pru-on-bbb-to-debug-error-unable-to-access-dap

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:AM3359

您好!  

尝试使用 Code Compocer Studio v10 (10.2.0.00009)和 XDS110调试探针在 BeagleBoard Black (采用 AM3359处理器)上调试 PRU 时遇到问题。 我阻止 Linux 在 BeagleBone 上启动(我使用 Tera Term 通过 UART 进行连接检查、只有'CCCCC'可查看)


我按照以下幻灯片中的说明操作: https://training.ti.com/system/files/docs/debug_pru_using_ccs_slides.pdf 。 调试初始化脚本的链接无效、我从以下位置下载了脚本: https://git.ti.com/cgit/sitara-dss-files/am335x-dss-files/about/ 、并按照幻灯片中所述继续操作。 当我单击'debug'时、我收到以下错误:

连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x4A322000)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包9.3.0.00032)
我尝试了不同的 JTAG 频率、如本视频中所示: https://www.youtube.com/watch?v=mKxaztkCsYw&t=356s。  对于每个频率,我都成功进行了连接测试(如下所示: https://www.youtube.com/watch?v=o_2iMqZ1EbU&feature=youtu.be),但在尝试连接到目标时出现了相同的错误,因此我保持了默认的5,5MHz。
调试探针直接连接到我的笔记本电脑、BeagleBoard 由智能手机电源供电。 调试探针在 Windows 器件管理器中显示为 XDS110类辅助数据端口(COM12)和 XDS110类应用/用户 UART (COM11)。

如果有任何关于造成这一错误的原因和如何解决这一问题的建议,我将不胜感激,我将提前感谢大家。  

P.S.我不确定我是否将其发布在正确的论坛上、如果错误、请予以更正。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aneta、

    对延迟答复表示歉意。 我想向大家介绍 PRU 动手实验 、以便开始从 CCS 连接到 PRU 内核。

    此致、

    Nick