Other Parts Discussed in Thread: AM3359
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CODECOMPOSER 主题中讨论的其他器件:AM3359
您好!
尝试使用 Code Compocer Studio v10 (10.2.0.00009)和 XDS110调试探针在 BeagleBoard Black (采用 AM3359处理器)上调试 PRU 时遇到问题。 我阻止 Linux 在 BeagleBone 上启动(我使用 Tera Term 通过 UART 进行连接检查、只有'CCCCC'可查看)
我按照以下幻灯片中的说明操作: https://training.ti.com/system/files/docs/debug_pru_using_ccs_slides.pdf 。 调试初始化脚本的链接无效、我从以下位置下载了脚本: https://git.ti.com/cgit/sitara-dss-files/am335x-dss-files/about/ 、并按照幻灯片中所述继续操作。 当我单击'debug'时、我收到以下错误:
连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x4A322000)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包9.3.0.00032)
(错误-1170 @ 0x4A322000)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包9.3.0.00032)
我尝试了不同的 JTAG 频率、如本视频中所示: https://www.youtube.com/watch?v=mKxaztkCsYw&t=356s。 对于每个频率,我都成功进行了连接测试(如下所示: https://www.youtube.com/watch?v=o_2iMqZ1EbU&feature=youtu.be),但在尝试连接到目标时出现了相同的错误,因此我保持了默认的5,5MHz。
之后、我按照 http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#cannot-access-the-dap 中的说明 手动访问了 DAP、如下 所示:https://www.youtube.com/watch?v=-yGmq_VKvTQ&feature=youtu.be。 这样、我还可以连接到 CortxA8、但不能连接到 PRU。
调试探针直接连接到我的笔记本电脑、BeagleBoard 由智能手机电源供电。 调试探针在 Windows 器件管理器中显示为 XDS110类辅助数据端口(COM12)和 XDS110类应用/用户 UART (COM11)。
如果有任何关于造成这一错误的原因和如何解决这一问题的建议,我将不胜感激,我将提前感谢大家。
P.S.我不确定我是否将其发布在正确的论坛上、如果错误、请予以更正。
如果有任何关于造成这一错误的原因和如何解决这一问题的建议,我将不胜感激,我将提前感谢大家。
P.S.我不确定我是否将其发布在正确的论坛上、如果错误、请予以更正。