This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS2xx 固件更新失败

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/974584/xds2xx-firmware-update-fail

您好!

我有一个与这个类似的 xds2xx 电路板:

它运行良好、但我从 CCS9收到警告、即每次我进入调试模式时、xds2xx 固件都已过期。

该固件在"xds2xx>xds2xx_conf.exe get xds2xxu 0"中列为1.0.0.6。

但是、当我尝试更新固件时、我完全没有收到任何错误、但回读会继续显示为1.0.0.6。

我阅读并尝试了在 e2e 中找到的所有提示、但没有机会。

是否有方法更新此板中的固件?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前从未见过这种特定的 XDS200。  我猜它是一个镂空或克隆。

    我建议尝试手动更新固件

    打开命令提示符

    转到 /ccs/ccs_base/common/uscif/xds2xx

    尝试运行以下命令:

    xds2xx_conf.exe 获取 xds2xxu 0

    xds2xx_conf.exe 更新了 xds2xxu 0 xds200_firmware_v1009.bin

    xds2xx_conf.exe 程序 xds2xxu 0 xds2xx_CPLD v1009.xsvf

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    我完成了你建议的程序、时间很长、没有任何结果。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您能否确定是谁制造了这件事。  如果是、他们可能有一些想法。