请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我有一个与这个类似的 xds2xx 电路板:
它运行良好、但我从 CCS9收到警告、即每次我进入调试模式时、xds2xx 固件都已过期。
该固件在"xds2xx>xds2xx_conf.exe get xds2xxu 0"中列为1.0.0.6。
但是、当我尝试更新固件时、我完全没有收到任何错误、但回读会继续显示为1.0.0.6。
我阅读并尝试了在 e2e 中找到的所有提示、但没有机会。
是否有方法更新此板中的固件?
此致。