This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:XDS110引脚3.3V/GND 为闪存编程目标板供电

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/968101/ccs-tms320f280049-xds110-pin-3-3v-gnd-to-supply-power-for-the-target-board-for-flash-programming

器件型号:TMS320F280049

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

XDS110 JTAG 探针的文档

说明 AUX 连接器上的 TGTSUPPLYOUT 和 GND 引脚可用于通过启用 CCS 配置为目标供电。

由于用户只需3.3V/GND 即可对 F280049闪存进行编程、因此用户只需使用来自探针的3.3V (30引脚扩展接头上的引脚27/29)和 GND (引脚25/26)即可为目标供电。

原因是:

1) 1)探针接头上的引脚间距更大、更易于使用。

2) 2)无需在 XDS110的 CCS 目标配置上启用"探针供电"。 只需保留默认设置。

在我们的测试中、它起作用。

因此、  

我们的问题:

1) 1)使用扩展接头上的3.3V/GND 而不是 AUX 连接器上的 TGTSUPPLYOUT 和 GND 引脚对 C2000器件闪存进行编程是否存在任何问题?

2)  

从第2.5节探头扩展接头说明中、"扩展端口还具有用于接受目标系统提供的电源输入的接口、以及通过 XDS110探头 AUX 连接器向目标系统发回电源的路径。 这些功能的主要用例是用于能量跟踪监控、但也可用于其他功能。"、

3.3V 引脚似乎与 TGTSUPPLYOUT 短接、但 TGTSUPPLYOUT 与 TMC4129 ADC 搭配使用以进行能量跟踪监控。 我的理解是否正确?

3) 3)这些3.3V/GND 是否也是~400mA、如 3.1.1目标供电电源所述?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    这超出了我的专业知识范围。 我需要跟进一些专家、并与您联系。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程之后的更新-此线程已脱机解析。 决议是使用 MSP-EXP432P401R 的板载 XDS110作为替代方案。 它上的主要 JTAG 引脚间距更大、实际上也更具成本效益。

    谢谢

    Ki