工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
XDS110 JTAG 探针的文档
说明 AUX 连接器上的 TGTSUPPLYOUT 和 GND 引脚可用于通过启用 CCS 配置为目标供电。
由于用户只需3.3V/GND 即可对 F280049闪存进行编程、因此用户只需使用来自探针的3.3V (30引脚扩展接头上的引脚27/29)和 GND (引脚25/26)即可为目标供电。
原因是:
1) 1)探针接头上的引脚间距更大、更易于使用。
2) 2)无需在 XDS110的 CCS 目标配置上启用"探针供电"。 只需保留默认设置。
在我们的测试中、它起作用。
因此、
我们的问题:
1) 1)使用扩展接头上的3.3V/GND 而不是 AUX 连接器上的 TGTSUPPLYOUT 和 GND 引脚对 C2000器件闪存进行编程是否存在任何问题?
2)
从第2.5节探头扩展接头说明中、"扩展端口还具有用于接受目标系统提供的电源输入的接口、以及通过 XDS110探头 AUX 连接器向目标系统发回电源的路径。 这些功能的主要用例是用于能量跟踪监控、但也可用于其他功能。"、
3.3V 引脚似乎与 TGTSUPPLYOUT 短接、但 TGTSUPPLYOUT 与 TMC4129 ADC 搭配使用以进行能量跟踪监控。 我的理解是否正确?
3) 3)这些3.3V/GND 是否也是~400mA、如 3.1.1目标供电电源所述?
黄维恩