This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:具有 SDK 6.3.0.106的 CCS 8

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/971697/processor-sdk-am437x-ccs-8-with-sdk-6-3-0-106

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

您好!

我必须暂时将笔记本电脑切换到旧的 Windows 10 32位计算机。 因此、我必须安装 CCS 版本8.3.1。 我下载并安装了最新的 AM437x SDK 数据包、文件名如下:

"TI-processor-SDK-RTOS-AM437X-EVM-06.03.00.106-Windows-x86-64安装.exe"

我想为 AM437x IDK 生成示例项目、但该过程因某种原因失败:

下面是我所做的:

现在、我要构建 IDK 示例:

我可能具有不兼容的 CCS 和 SDK 组合、您能告诉我哪个 SDK 将与 Win 10 32位计算机上的 AM437x 工业开发套件搭配使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Processor SDK 5.3可与 CCS 8配合使用: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM437X/05_03_00_07/index_FDS.html

    BTW、您可以通过单击"Previous SDK Link"下的链接、始终访问以前的处理器 SDK 版本。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jianzhong、

    感谢您的快速回答、但遗憾的是、它仍然无法正常工作。 我按照网页上的建议安装了 CCS 和 SDK:

    SDK 应支持 IDK:

    以下是 CCS 版本:

    以下是 SDK 组件:

    但我仍然在 Win 10 32位计算机上使用以下内容:

    因此没有创建示例工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inno、  

    错误信息显示"Unknown product-type ID 'com.ti.uIA"(未知产品类型 ID 'com.ti.uIA')。 这意味着 UIA 未在 CCS 中注册。 您可以重新启动 CCS 并让其发现 UIA、或单击"Install..." 用于手动安装 已有的 UIA_2_30_01_02的按钮。

    您可能是 PDK 示例和测试项目创建的在线文档的掌握者、但如果是、您可以从 以下网站中找到更多信息:https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_overview.html#pdk-example-and-test-project-creation。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jianzhong、

    它确实是注册不当的 UIA 产品。 CCS 在启动时无法识别它、因此我必须手动安装它。

    以下是为阅读此帖子的人员手动安装产品的顺序:

    在 CCS 中选择 Window -> Preferences。

    转至:

    选择 UIA 产品所在的文件夹、例如"C:\ti\UIA_2_30_01_02"。

    让 CCS 安装该产品并重新启动 CCS。 现在、产品显示在"Products"窗口中:

    我现在能够生成示例项目。

    非常感谢您的帮助。

    Inno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inno、

    很高兴知道您的问题已经解决、感谢您分享了在 CCS 中手动安装产品的屏幕截图。  

    另一件事是、如果您安装了多个版本的 CCS、则需要确保将产品安装到 PDK 脚本使用的相同版本的 CCS。  

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jianzhong、

    这是一个非常有趣的问题。 如果 我安装了多个版本的 CCS、如何知道 PDK 脚本使用的 CCS 版本?

    谢谢、

    Inno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inno、

    您可以在 pdkProjectCreate.bat (或 pdkProjectCreate.sh)中的环境变量 CCS_INSTALL_PATH 中找到 CCS 版本。

    此致、

    _________