This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843BOOST:如何在 AWR1843BOOST 的构建设置中添加文件搜索路径

Guru**** 2593120 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1843, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/968950/ccs-awr1843boost-how-to-add-file-search-path-in-build-setting-for-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642AWR1843

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个移植到3.05 SDK 的项目。 我为 AWR1642和 AWR1843 EVM 构建它。  

当我为不同类型的 AWR EVM 构建 DSS 和 MSS 二进制文件时、我将构建设置中的变量更改为:  

示例 MSS 构建设置的说明

示例 MSS 构建设置的说明

基于上述设置生成的最终二进制文件分别适用于 AWR1642和 AWR1843。

但我发现、即使我将 Variant 设置为 AWR1843、编译的文件串行路径设置中的文件也仅适用于 xwr16xx。 我想这是由于该项目是基于 AWR1642启动的。  

您能告诉我们如何更改 AWR1843BOOST 的文件搜索路径吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ree、

    [引用 user="Ree Wang ">但我发现、即使我将 Variant 设置为 AWR1843、"File Serach Path of Build"设置中的文件也仅适用于 xwr16xx。 我想这是由于该项目是基于 AWR1642启动的。  [/报价]

    没错。 切换变量不会自动更新所有必需的构建选项。

    [引用 USER="Ree Wang ]您能告诉我们如何更改 AWR1843BOOST 的文件搜索路径吗? 谢谢[/引述]

    我强烈建议保留2个单独的项目、每个器件变体一个、而不是为两个变体都保留一个项目(并且必须不断更改变体)。 项目并非真正设计为以这种方式使用。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ki、我能否将当前代码移植到 AWR1843?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ree Wang "]

    感谢 Ki、我能否将当前代码移植到 AWR1843?  

    [/报价]

    我不能就此称赞太多、因为它超出了我的专业知识范围。 我将让器件专家发表意见。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议为每个平台创建单独的 CCS 项目规范。

    在汽车工具箱 v 3.2中、请参阅

    mmWave_automotive_toolbox_3_2_0\labs\incabinsensing\front_mount_ocupiting\src

    它包含3个不同平台的项目规格。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cesar、

    我已将 lab004_obstance_detection 移植到 AWR1843Boost。

    我知道 AWR1843升压天线设计不是用于障碍物检测、但 我们能否通过将啁啾_configs 参数与 AWR1843天线设计相匹配来稍微提高障碍物检测的性能?  

    或者、我是否必须在 AWR1843演示项目上创建项目库?

    我想 lab4和 AWR1843Boost 的兼容性仅是 chirp_configs 参数。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、"我已经移植了 lab004..."这句话的意思是什么。 您是否修改了源代码以匹配 AWR1843BOOST 天线?

    其次、如果您对使用 AWR1843BOOST 进行物体检测感兴趣、我还会考虑 lab0007。 本实验在 AWR1843BOOST 上运行、具有2种模式:MRR 和 USRR。

    在 USRR 模式下、您应该评估物体检测。 项目中包含一个20m 配置。

    谢谢你

    Cesar