Thread 中讨论的其他器件: IWR1443、 MMWAVE-SDK、 CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的所有人:
我对生命信号检测应用中的 IWR6843AOPEVM 有一些问题
1.如何在生命信号检测项目中使用硬件加速器(HWA)? 它需要从 IWR1443项目中添加有关 HWA 的代码?
2.在该项目中,当使用 EDMA 时无法加快处理速度,因为 EDMA 中使用了阻塞模式? EDMA 不适用于生命信号检测?
3.在 GUI 的配置中、有要处理的参数 Rx-Antenna、其范围是1-4、对吧? 如果我将不同的值设置得更高、则处理速度无法更快、原因是什么?
4、是否可以实时监控正在发生的存储器数据(L1、2、3)?
执行生命体征项目时、为什么必须将其连接到 CCS? 我是否可以在没有 CCS 连接的情况下执行该操作? (如果我不需要 GUI)
此致、
Scott