This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843AOPEVM:使用 IWR6843进行重要信号检测

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWR1443, MMWAVE-SDK, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/968643/ccs-iwr6843aopevm-vital-signal-detect-with-iwr6843

器件型号:IWR6843AOPEVM
Thread 中讨论的其他器件: IWR1443、 MMWAVE-SDK、 CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我对生命信号检测应用中的 IWR6843AOPEVM 有一些问题

1.如何在生命信号检测项目中使用硬件加速器(HWA)? 它需要从 IWR1443项目中添加有关 HWA 的代码?

2.在该项目中,当使用 EDMA 时无法加快处理速度,因为 EDMA 中使用了阻塞模式? EDMA 不适用于生命信号检测?

3.在 GUI 的配置中、有要处理的参数 Rx-Antenna、其范围是1-4、对吧? 如果我将不同的值设置得更高、则处理速度无法更快、原因是什么?

4、是否可以实时监控正在发生的存储器数据(L1、2、3)?

执行生命体征项目时、为什么必须将其连接到 CCS? 我是否可以在没有 CCS 连接的情况下执行该操作? (如果我不需要 GUI)

此致、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott

    IWR1443工程中的代码可用作 HWA 处理的模板、但它使用的是不同版本的 MMWAVE-SDK、因此需要考虑这一点。

    Vital Signs 实验不需要连接到 CCStudio、仅用于在调试模式下运行实验。 通过将二进制映像刷写到器件中、可以在部署模式下运行实验、有关更多详细信息、请参阅《生命体征用户指南》。

    请注意、Vital Signs Lab 按原样提供、在 E2E 论坛上不再受支持。

    此致、

    AG