This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-Sitara:perforce SSL 端口

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/989857/ccstudio-sitara-perforce-ssl-port

器件型号:CCSTUDIO-Sitara

将 CCS 8与 C6748处理器配合使用的客户。  它们处于最终的集成和测试阶段、IT 部门最近推出了一个强制执行永久 SSL 验证的变更。

 

他们无法再使用 P4Java 和 P4Eclipse 插件连接到各自的 perforce 服务器。  他们可以使用 P4V 连接到新的 perforce SSL 端口,并使用 perforce 插件连接到 Microsoft Visual Studio,因此他们认为这与 CCS 插件或插件设置有关。

 

他们更新了我的 P4Java 和 P4Eclipse 版本,并且根据一篇文章,他们还在 CCS 的 Team->perforce->Advanced 设置中添加了等于“TLSv1.2”的“secureSocketEnabableProtocols”。  但是,每当他们尝试连接到 perforce 服务器时,都会出现 SSL 错误。  P4 Eclipse 日志文件中没有任何非常有用的内容。

Code Composer Studio 是否支持与 SSL TLSv1.2进行永久集成?  如果是、您能告诉我任何 P4Eclipse 和 P4Java 要求吗?   客户被阻止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="13437" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/989857/ccstudio-sitara-perforce-ssl-port "]但每当他们尝试连接到 perforce 服务器时,都会出现 SSL 错误。

    确切的误差是多少? 它是否类似于:

    SSL 握手期间发生错误:SSL 会话无效 

    请注意、CCSv8是使用旧版本 Eclipse (Eclipse 4.7 (Neon))和 Java 的旧版本(不受支持)。

    他们是否可以尝试使用更新版的 CCS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户安装了具有 P4Java 和 P4Eclipse 2020.1.2004566的 CCS 10.2.0.00009、 并且连接时出现相同的问题。  其他应用程序可以进行连接,因此他们知道他们的 Java 和计算机支持 SSL,这是 CCS 配置中的一个功能。  还有其他想法吗?  我已添加日志文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加日志:

    e2e.ti.com/.../ATT78964.log