器件型号:CCSTUDIO-Sitara
将 CCS 8与 C6748处理器配合使用的客户。 它们处于最终的集成和测试阶段、IT 部门最近推出了一个强制执行永久 SSL 验证的变更。
他们无法再使用 P4Java 和 P4Eclipse 插件连接到各自的 perforce 服务器。 他们可以使用 P4V 连接到新的 perforce SSL 端口,并使用 perforce 插件连接到 Microsoft Visual Studio,因此他们认为这与 CCS 插件或插件设置有关。
他们更新了我的 P4Java 和 P4Eclipse 版本,并且根据一篇文章,他们还在 CCS 的 Team->perforce->Advanced 设置中添加了等于“TLSv1.2”的“secureSocketEnabableProtocols”。 但是,每当他们尝试连接到 perforce 服务器时,都会出现 SSL 错误。 P4 Eclipse 日志文件中没有任何非常有用的内容。
Code Composer Studio 是否支持与 SSL TLSv1.2进行永久集成? 如果是、您能告诉我任何 P4Eclipse 和 P4Java 要求吗? 客户被阻止