This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Code Composer Studio 支持 SMJ320VC33HFGM150

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/989795/code-composer-studio-support-for-smj320vc33hfgm150

我希望了解如何配置  SMJ320VC33HFGM150 DSP 芯片组并获取支持。

我的理解是、这是/曾经是 TI DSP 芯片组 C33系列的一部分、还有一个编译器加载项可与 Code Composer 配合使用?

根据我所读的内容、这可能是 C30工具套件 、C30编译器版本5.13? 我了解哪一项不可公开下载、但 TI 或许可以帮助我们?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregory、

    您提到了用于 Code Composer 的插件。  您是否希望在现代 Code Composer Studio 安装中添加 VC33的编译器?  如果不能这样做、因为 VC33支持只能在一个多阶 Code Composer 安装(PreDating Studio)上提供。  

    这是否适用于现有设计?  我可以帮助您获取编译器或包含编译器的 Code Composer v4安装。  请注意、这些工具非常旧。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、是的、这是一个现有设计、虽然我希望它可以使用新版本、但我们有一个使用 Windows XP 运行 Code Composer V4的 VM、因此我认为我只需要在 C33中添加到 CCS v4中的帮助  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、我刚刚意识到、可能我会混淆 Code Composer 和 Code Composer Studio。  

    我需要 C33编译器的工具、再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您需要在 XP VM 中运行这些工具。  它们很旧。

    您的 VM 当前是否具有 Code Composer Studio v4或 Code Composer v4?  它们是不同的。  我将向您发送一个朋友请求、接受后、我可以向您发送一个用于3x/4x 的 Code Composer v4链接。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将 CCS v4放在它上面、但意识到它没有 C33工具。 好的、我需要 CCv4的链接、再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、只是发送了一封私人邮件、希望邮件中包含您需要的内容。

    此致、

    John