我希望了解如何配置 SMJ320VC33HFGM150 DSP 芯片组并获取支持。
我的理解是、这是/曾经是 TI DSP 芯片组 C33系列的一部分、还有一个编译器加载项可与 Code Composer 配合使用?
根据我所读的内容、这可能是 C30工具套件 、C30编译器版本5.13? 我了解哪一项不可公开下载、但 TI 或许可以帮助我们?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我希望了解如何配置 SMJ320VC33HFGM150 DSP 芯片组并获取支持。
我的理解是、这是/曾经是 TI DSP 芯片组 C33系列的一部分、还有一个编译器加载项可与 Code Composer 配合使用?
根据我所读的内容、这可能是 C30工具套件 、C30编译器版本5.13? 我了解哪一项不可公开下载、但 TI 或许可以帮助我们?
谢谢
Gregory、
您提到了用于 Code Composer 的插件。 您是否希望在现代 Code Composer Studio 安装中添加 VC33的编译器? 如果不能这样做、因为 VC33支持只能在一个多阶 Code Composer 安装(PreDating Studio)上提供。
这是否适用于现有设计? 我可以帮助您获取编译器或包含编译器的 Code Composer v4安装。 请注意、这些工具非常旧。
此致、
John