This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TivaC -没有 XDCtools、等同于指定的版本3.32.0.06_core 问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/988989/tivac--no-xdctools-equivalent-to-the-specified-version-3-32-0-06_core-issue

各位专家:

我正在更新 CCS10.2.900中的 Tiva123  

不 编译 任何 TI-RTOS 示例  

请参阅以下详细信息...
gpiointerrupt_ek_TM4C123GXL_TI
没有与指定版本'3.32.0.06_core'等效的 XDCtools 可用-默认为'3.61.2.27_core'。  

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请 从 downloads.ti.com/.../下载3.32.00.06

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    我尝试安装、但遇到了一些 gmake 错误、

    gmake.exe:***[package/cfg/gpiointerrupt_pem4f.xdl]错误1.
    JS:"c:/ti/xdctools_3_50_03_33_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
    gmaking[1]:***[Build-1350592575-InProC]错误1.
    gmake:***[build-1350592575]错误2.
    subdir_rules.mk:16:目标'build-1350592575'的配方失败
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    如何在 ccs10.2.1中修复此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="387319" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/988989/tivac--no-xdctools-equivalent-to-the-specified-version-3-32-0-06_core-issue/3653873 #3653873"]gmake.exe:***[package/cfg/gpiointerrupt_pem4f.xdl]错误1.
    JS:"c:/ti/xdctools_3_50_03_33_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行[/quot]

    您好!

     它看起来不像您使用的是3.32.00.06。 您仍在使用3_50_03_33。 如果您转到"Project"属性并查看"CCS Build"-> XDCtools -> Basic Options"、我想在您的案例中、您会看到变量 ${COM_TI_RTSC_TIRTTOSTIVAC_repos"指向3_50_03_33。 请参阅 下面的我的示例。 您需要将变量更改为3.32_00.06。

    请参阅下面的内容以更改为3.32.0.06。  

     1.单击 XDCtools 以突出显示该产品。

     然后、您将看到"Edit"按钮显示出来。

     3.在要选择的 XDCtools 版本列表中,选择3.32.0.06。