各位专家:
我正在更新 CCS10.2.900中的 Tiva123
不 编译 任何 TI-RTOS 示例
请参阅以下详细信息...
gpiointerrupt_ek_TM4C123GXL_TI
没有与指定版本'3.32.0.06_core'等效的 XDCtools 可用-默认为'3.61.2.27_core'。
如何解决此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
我正在更新 CCS10.2.900中的 Tiva123
不 编译 任何 TI-RTOS 示例
请参阅以下详细信息...
gpiointerrupt_ek_TM4C123GXL_TI
没有与指定版本'3.32.0.06_core'等效的 XDCtools 可用-默认为'3.61.2.27_core'。
如何解决此问题?
您好!
各位专家、您好!
我尝试安装、但遇到了一些 gmake 错误、
gmake.exe:***[package/cfg/gpiointerrupt_pem4f.xdl]错误1.
JS:"c:/ti/xdctools_3_50_03_33_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmaking[1]:***[Build-1350592575-InProC]错误1.
gmake:***[build-1350592575]错误2.
subdir_rules.mk:16:目标'build-1350592575'的配方失败
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
如何在 ccs10.2.1中修复此问题?
您好!
它看起来不像您使用的是3.32.00.06。 您仍在使用3_50_03_33。 如果您转到"Project"属性并查看"CCS Build"-> XDCtools -> Basic Options"、我想在您的案例中、您会看到变量 ${COM_TI_RTSC_TIRTTOSTIVAC_repos"指向3_50_03_33。 请参阅 下面的我的示例。 您需要将变量更改为3.32_00.06。

请参阅下面的内容以更改为3.32.0.06。
1.单击 XDCtools 以突出显示该产品。
然后、您将看到"Edit"按钮显示出来。
3.在要选择的 XDCtools 版本列表中,选择3.32.0.06。