This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法在 CCS 10.0中安装 CC26xx 软件包

Guru**** 2949240 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/986179/unable-to-install-cc26xx-software-package-in-ccs-10-0

主题中讨论的其他器件:CC2640

您好!

我正在使用 CCS 10.0、并且希望在"安装新软件"下安装 CC26xx 软件包、CCS 10.0似乎不支持 CC26xx。

但是、当使用 CCS 8.0时、可以安装 CC26xx 支持包、请提供建议。

BR

Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我弄错了。  CC26xx 支持包仍无法安装在 CCS 8.0中。

    当我尝试导入 CC2640项目时、会显示以下错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题似乎来自安装 CCS 时选择的配置-选项"CC13xx 和 CC26xx 无线 MCU"

    请尝试按照我们 的指南安装 CCS。

    此致、