This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何从一个项目 SysConfig 导出到另一个项目

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/983695/how-to-export-from-one-project-s-sysconfig-to-another

Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

我们有两个基于其中一个 CC1352演示的项目、其中硬件存在差异。 我想将.syscfg 中的 SubGhz 无线电从一个项目导出到另一个项目。 我该怎么做?

我被告知、如果我使用独立版本的 syscfg、它将起作用、但当我尝试打开 src 项目的.syscfg 时、我无法-即使.zips 本应包含其中的所有内容、在显示中也存在对某些内容的依赖。 显示屏与我无关-我只想进行射频设置。 如何获取?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果右键单击配置文件并使用 open with -> generic editor、则可能会找到有问题的行并将其激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、  

    将同一 SysConfig 文件用于多个工程的原因是什么? 我建议您对不同的工程使用默认的 SysConfig 文件、并在每个文件中配置设置、即使您希望对两个工程使用类似的设置也是如此。  

    谢谢、
    ELIN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为 SysConfig 有时会令人困惑。 查看我的线程、尝试使锐化 LCD 显示在不同的项目中。