请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig我们有两个基于其中一个 CC1352演示的项目、其中硬件存在差异。 我想将.syscfg 中的 SubGhz 无线电从一个项目导出到另一个项目。 我该怎么做?
我被告知、如果我使用独立版本的 syscfg、它将起作用、但当我尝试打开 src 项目的.syscfg 时、我无法-即使.zips 本应包含其中的所有内容、在显示中也存在对某些内容的依赖。 显示屏与我无关-我只想进行射频设置。 如何获取?