Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C28346 Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我最近升级到 CCS 10.0、遇到了与此主题中所述相同的问题。
当调试器加载.out 文件时、您无法再编译、因为该文件已锁定。 (错误#10296)
我没有运行任何防病毒程序。 输出文件大小为15MB
这会在每次运行调试器后需要重建时强制关闭 CCS。
如果有解决方法、请告诉我。 我在描述此问题时发现的所有线程都没有解决。