This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C28346:CCS 10.0

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/982341/ccs-tms320c28346-ccs-10-0

器件型号:TMS320C28346
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我最近升级到 CCS 10.0、遇到了与此主题中所述相同的问题。

当调试器加载.out 文件时、您无法再编译、因为该文件已锁定。 (错误#10296)

我没有运行任何防病毒程序。 输出文件大小为15MB

这会在每次运行调试器后需要重建时强制关闭 CCS。

如果有解决方法、请告诉我。 我在描述此问题时发现的所有线程都没有解决。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是,我们从未找到根本原因,因此无法找到解决办法。 我想确认一下:如果您关闭调试会话、问题是否仍然出现? 如果是这样、并且您尝试在调试器终止后手动删除输出文件、您是否会收到一条消息、说明 ccstudio.exe 已锁定该文件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对两个问题都是。

    关闭调试会话仍会使文件由 ccstudio.exe 打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否启用 调试服务器日志记录 、然后构建程序并将其加载到目标? 然后终止调试会话并将日志的 zip 文件附加到此线程。 日志可能会显示一些有关调试器锁定文件的原因的信息。

    谢谢

    Ki