This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 SDK 和 CCS 的新手帮助

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: EVMK2EX, 66AK2E05, FFTLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/992082/newbie-help-with-sdk-and-ccs

主题中讨论的其他器件:EVMK2EX66AK2E05DRA821FFTLIB

我刚刚开始使用嵌入式编程。  对于该项目、我需要与另一个团队成员拥有相同的构建环境、但不幸的是、他们拥有较旧版本的工具。  我正在努力提高速度、希望有人能帮助我理解一些内容。  我将获得一个具有所需内核的 EVMK2EX 开发板。  另一名团队成员没有该板、但直接拥有 SoC 66AK2E05。  他们告诉我要使用 CCS v6 (风险和/或时间禁止他们升级)。  我的困惑在于如何开始。  我需要 SDK 还是仅需要 CCS v6?  我认为 SDK 将为我提供用于 ARM 的 Linux、但另一个团队使用另一家供应商的 Linux、该 Linux 已被终止。  我认为 Linux 的功能并不重要、但如果我必须从另一家供应商处获取 Linux、SDK 还提供了什么其他功能?  

非常感谢。

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    观看教程视频后、我了解到 SDK 附带了一个工具链。  这是在 CCS 中重复的、还是获取工具链的唯一方法是下载 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    很抱歉耽误你的回答。 PSDK 将是您开始使用的正确位置。  

    我认为您描述项目和旧版代码库的方式对您使用 K2E 进行开发而言将是一种具有挑战性的途径。 我们在 K2E 上的支持能力也很有限、没有更新配套资料或软件的计划(上次软件更新是几年前的更新)。

    如果这是一个新项目或开发、我强烈建议您评估 DRA821系列等其他类似器件、以查看其是否满足您的需求。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Mukul、

    我感谢你的帮助。  我已经在倾注相关文档。  我找不到这方面的确切答案。   对于我在 EVMK2EX 上的开发、我需要计算一个 FFT。  您的 FFTLIB 函数是在 ARM cortex-a15还是在 DSP 上运行、还是同时在这两者上运行?  

    谢谢

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看此帖子

    e2e.ti.com/.../tms320c6678-choosing-the-right-fft-library

    我对哪个函数/库以及哪个处理器(ARM 或 DSP)将计算8192点 FFT 感到困惑?  我更愿意仅使用 ARM。

    请告诉我是否只有 ARM 的 FFT 函数。  我的板已发货、但我还没有。  我的系统管理员正在构建 Ubuntu 开发主机、我们很快将安装 Proc SDK for Linux。  因此、我不需要 查看您的任何文件、只需要在 TI.com 上查看文档即可

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    同样、我认为、对于 您所寻求的问题的性质和发展路径、支持将是一项极其艰巨的挑战。 如果这是一项新的开发,请务必考虑较新的器件,如 DRA82x 系列。  

    PSDK Linux 对这些器件的支持有限、您可能看不到解决的问题很多。  

    您提到的这篇文章介绍了 DSP 代码库- 6678是一款8x c66x DSP (无 ARM)器件。  作为我们产品的一部分、我不知道任何 ARM FFT 库。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您继续进行此操作。   我一直在进行 googling、并遇到了以下 ARM 数学库链接。  您是否听说过任何客户也让他们工作?

    developer.arm.com/.../Resources

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我已检查您的链接。  

    如果您能够获得 FFT 库函数、请随意使用它并在 K2E 的 ARM 上进行实验、并分享您的经验。

    从 TI 方面来看、没有产品、也没有未来的计划。

    现在、关闭此查询。

    此致

    Shankari