Other Parts Discussed in Thread: EVMK2EX, 66AK2E05, FFTLIB
我刚刚开始使用嵌入式编程。 对于该项目、我需要与另一个团队成员拥有相同的构建环境、但不幸的是、他们拥有较旧版本的工具。 我正在努力提高速度、希望有人能帮助我理解一些内容。 我将获得一个具有所需内核的 EVMK2EX 开发板。 另一名团队成员没有该板、但直接拥有 SoC 66AK2E05。 他们告诉我要使用 CCS v6 (风险和/或时间禁止他们升级)。 我的困惑在于如何开始。 我需要 SDK 还是仅需要 CCS v6? 我认为 SDK 将为我提供用于 ARM 的 Linux、但另一个团队使用另一家供应商的 Linux、该 Linux 已被终止。 我认为 Linux 的功能并不重要、但如果我必须从另一家供应商处获取 Linux、SDK 还提供了什么其他功能?
非常感谢。
Jeff