This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法使用网络 TX 主机代码 ping 目标

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/993065/unable-to-ping-to-target-using-network-tx-host-code

您好!

我正在尝试将帧从主机传输到目标。 我按照 Userguide_networktools.pdf 中提到的步骤操作、并且能够使用 ping 命令对目标执行 ping 操作。

然后、我在目标中运行网络 RX 用例、在主机中运行网络 TX 二进制文件、主机代码无法连接到服务器。

注:我尝试在目标中启用和禁用静态 IP,但仍然无法连接到目标。

请告诉我如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能提供更多详细信息吗?

    这是哪个 SDK? 什么版本?

    2.您正在尝试使用哪种 SoC 和 IP?

    3.网络配置是什么? 您看到了什么错误信息?

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)我正在使用 PROCESSOR_SDK_VISION_03_08_00_00。

    2) 2)我正在使用 TDA2px 平台来运行用例。 禁用静态 IP 尝试时、我从 ipconfig 命令中获取 IP 地址、当代码中启用静态 IP 时、我使用了代码中分配的 IP 地址。

    3) 3) 运行主机 network_TX 代码时收到以下错误信息:  

    # INFO:正在关闭与服务器的连接
    #网络 Tx:正在连接到服务器172.24.190.226:29171...
    #错误:网络:服务器连接失败(172.24.190.226:29171)!!!
    # INFO:正在关闭与服务器的连接
    #网络 Tx:正在连接到服务器172.24.190.226:29171...
    #错误:网络:服务器连接失败(172.24.190.226:29171)!!!
    网络配置:  
    禁用静态 IP 时,我使用了 在网络适配器设置中自动选择 IP 地址的选项,当我尝试启用静态 IP 时,我会手动设置 IP 地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享 TDA2P 的日志?

    为 TDA2P 分配了什么 IP 地址?

    此致、
    斯坦利