请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我正在尝试将帧从主机传输到目标。 我按照 Userguide_networktools.pdf 中提到的步骤操作、并且能够使用 ping 命令对目标执行 ping 操作。
然后、我在目标中运行网络 RX 用例、在主机中运行网络 TX 二进制文件、主机代码无法连接到服务器。
注:我尝试在目标中启用和禁用静态 IP,但仍然无法连接到目标。
请告诉我如何解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试将帧从主机传输到目标。 我按照 Userguide_networktools.pdf 中提到的步骤操作、并且能够使用 ping 命令对目标执行 ping 操作。
然后、我在目标中运行网络 RX 用例、在主机中运行网络 TX 二进制文件、主机代码无法连接到服务器。
注:我尝试在目标中启用和禁用静态 IP,但仍然无法连接到目标。
请告诉我如何解决此问题。
您好!
1) 1)我正在使用 PROCESSOR_SDK_VISION_03_08_00_00。
2) 2)我正在使用 TDA2px 平台来运行用例。 禁用静态 IP 尝试时、我从 ipconfig 命令中获取 IP 地址、当代码中启用静态 IP 时、我使用了代码中分配的 IP 地址。
3) 3) 运行主机 network_TX 代码时收到以下错误信息: