This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:Sine8_LED 问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/997184/tms320c6713b-sine8_leds-problem

器件型号:TMS320C6713B

你好。  

我已经看到很多关于6713入门的文章、但无法找到有关此问题的解决方案、我在下面展示了这一点。  

以下是我的代码:  

这是我的树:  

结果如下:  

我想向您询问有关这方面的帮助。 它不是"-dCHIP_6713"或类似的东西、因为我已经完成了。  

这是最受欢迎的一本书的一个示例、用于了解如何对6713进行编程。  

 我已经检查了仿真器或库等所有内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="485341" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/997184/tms320c6713b-sine8_leds-problem。]这不是"-dCHIP_6713"或类似的内容、因为我已经这么做了。  [/报价]

    问题是您似乎添加了"-dCHIP_6713"作为预处理器符号。 这是不正确的。 应为"CHIP_6713"。 "-d"是编译器选项、与"--define="相同、因此您无需自己添加。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题、但不幸的是、我还有另一个问题。  

    在 c6713dskinit.c 编译中检测到78个错误

    下面是发生的情况:  

     收割台的第一部分问题

     收割台第二部分问题

    这就是编译结果:  

    我甚至尝试在主函数中包含库"c6713dskinit.h"、但它的剂量不起作用、结果相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您的头文件副本在每行的"\"后面都有一个空格字符。 将其从每一行中删除应该会解决该错误。