请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6713B 你好。
我已经看到很多关于6713入门的文章、但无法找到有关此问题的解决方案、我在下面展示了这一点。
以下是我的代码:
这是我的树:
结果如下:
我想向您询问有关这方面的帮助。 它不是"-dCHIP_6713"或类似的东西、因为我已经完成了。
这是最受欢迎的一本书的一个示例、用于了解如何对6713进行编程。
我已经检查了仿真器或库等所有内容。