This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为 BeagleBone Black / Black Wireless 进行开发设置

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/994033/setting-up-to-develop-for-beaglebone-black-black-wireless

在过去几年中、我一直与 BBB 和 BBBw 合作执行一些小型项目、主要是使用运行在 BeagleBone 上的 Cloud9为 ARM 端编写 C 语言。  我现在需要使用 PRU、并认为 CCS 可能提供更好的工具。

我的开发主机是 Windows 10 PC、我使用 USB 或无线通过 Wi-Fi 连接到 BeagleBone。   

我没有调试探针器件、更喜欢不购买。  我已经阅读了关于这些内容在我的应用中是否有价值的混合评论。

那么、是否有任何文档介绍了如何在 Windows10上的 CCS 中进行开发、然后通过 USB 或 Wi-Fi 在 BB 上执行代码以对其进行测试?   我怀疑如果没有探针、某些调试功能将会丢失、但我现在可以这么做。

我现在迷路了、因此感谢您提供的任何帮助。


WC