在过去几年中、我一直与 BBB 和 BBBw 合作执行一些小型项目、主要是使用运行在 BeagleBone 上的 Cloud9为 ARM 端编写 C 语言。 我现在需要使用 PRU、并认为 CCS 可能提供更好的工具。
我的开发主机是 Windows 10 PC、我使用 USB 或无线通过 Wi-Fi 连接到 BeagleBone。
我没有调试探针器件、更喜欢不购买。 我已经阅读了关于这些内容在我的应用中是否有价值的混合评论。
那么、是否有任何文档介绍了如何在 Windows10上的 CCS 中进行开发、然后通过 USB 或 Wi-Fi 在 BB 上执行代码以对其进行测试? 我怀疑如果没有探针、某些调试功能将会丢失、但我现在可以这么做。
我现在迷路了、因此感谢您提供的任何帮助。
WC