This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法为系统工程选择 CCS 工程

Guru**** 2941650 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/993702/cannot-select-ccs-projects-for-a-system-project

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我有两个用于 CPU1和 CPU2的独立项目、它们可以正常构建和调试、但最好根据系统工程概念将其作为单个项目进行管理。 我按照这里的说明操作:

https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/application_notes/appnote-system_project_debug_launch.html

但是、在将项目与 CPU1和2关联时、下拉框为空:

请提供任何帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、为系统工程和与其关联的工程指定的器件变体 mush 完全匹配。 请确保情况如此。

    例如:

    这是我的系统工程中指定的变量:

    对于我尝试与其关联的项目:

    一个常见的问题是、一些 C2000Ware 示例将使用"Generic 28xx Device"等变体、或者将一个变体用于特定的 controlSTICK 或套件。 除非系统工程中也使用了相同的确切变量、否则会出现不匹配情况。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你找到了!

    我选择了 F28379D 而不是 F28377D。 在我的国防中、我们使用79进行开发、使用77进行生产、所以有点混淆。

    感谢你的帮助。