请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:C2000WARE您好!
我有两个用于 CPU1和 CPU2的独立项目、它们可以正常构建和调试、但最好根据系统工程概念将其作为单个项目进行管理。 我按照这里的说明操作:
但是、在将项目与 CPU1和2关联时、下拉框为空:

请提供任何帮助。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请注意、为系统工程和与其关联的工程指定的器件变体 mush 完全匹配。 请确保情况如此。
例如:
这是我的系统工程中指定的变量:

对于我尝试与其关联的项目:

一个常见的问题是、一些 C2000Ware 示例将使用"Generic 28xx Device"等变体、或者将一个变体用于特定的 controlSTICK 或套件。 除非系统工程中也使用了相同的确切变量、否则会出现不匹配情况。
谢谢
Ki