This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS Project->添加文件将呈灰色显示

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/993532/ccs-project--add-files-is-grayed-out

我不熟悉 CCS。  我在 Windows 10上运行它。  我正在学习在 BeagleBone Black 上对 PRU 进行编程、以获取我们正在开发的新产品。

我已开始动手实验、在实验1 (Toggle_led)的步骤6中、我所做的是删除链接器命令文件。 然后通过单击“项目”->“添加文件”来添加它。  此选项呈灰色显示。   

我需要做什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="483880" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/993532/ccs-project--add-files-is-grayed-out "]

    然后通过单击“项目”->“添加文件”来添加它。  此选项呈灰色显示。   

    我需要做什么?   

    [/报价]

    我想在 Project Explorer 视图中没有选择项目。 请选择您的项目。 选中时、它应变为粗体。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是这样!  谢谢!