请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我不熟悉 CCS。 我在 Windows 10上运行它。 我正在学习在 BeagleBone Black 上对 PRU 进行编程、以获取我们正在开发的新产品。
我已开始动手实验、在实验1 (Toggle_led)的步骤6中、我所做的是删除链接器命令文件。 然后通过单击“项目”->“添加文件”来添加它。 此选项呈灰色显示。
我需要做什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我不熟悉 CCS。 我在 Windows 10上运行它。 我正在学习在 BeagleBone Black 上对 PRU 进行编程、以获取我们正在开发的新产品。
我已开始动手实验、在实验1 (Toggle_led)的步骤6中、我所做的是删除链接器命令文件。 然后通过单击“项目”->“添加文件”来添加它。 此选项呈灰色显示。
我需要做什么?
您好!
[引用 userid="483880" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/993532/ccs-project--add-files-is-grayed-out "]然后通过单击“项目”->“添加文件”来添加它。 此选项呈灰色显示。
我需要做什么?
[/报价]我想在 Project Explorer 视图中没有选择项目。 请选择您的项目。 选中时、它应变为粗体。
谢谢
Ki