This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法运行 Code Composer Studio

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1013327/code-composer-studio-can-not-be-run

Thread 中讨论的其他器件:CCStudiopowerSUITE

当我尝试运行代码编写器时,它有一些错误。 其显示如下:

然后打开日志文件、如下所示:

!Session 2021-06-28 10:47:01.185 ---------------
Eclipse.buildId=4.7.3.M20180301-0715
java.version=1.8.0_112
java.vendor=Oracle Corporation
Bootloader 常量:os=Win32、arch=x86、WS=Win32、NL=zh_CN

!entry org.eclipse.OSGi 4 0 2021-06-28 10:47:01.597
!读取配置时出错: RelableFile 已损坏
!堆栈0
java.io.IOException:RelableFile 已损坏
   org.eclipse.osgi.framework.internal.reliablefile.ReliableFile.getInputStream(ReliableFile.java:334)
   请访问 org.eclipse.osgi.framework.internal.reliablefile.ReliableFileInputStream。 (RelableFileInputStream.Java:92)
   请访问 org.eclipse.osgi.framework.internal.reliablefile.ReliableFileInputStream。 (RelableFileInputStream.Java:66)
   在 org.eclipse.OSGi.StorageManager.StorageManager.updateTable (StorageManager.Java:487)
   在 org.eclipse.OSGi.StorageManager.StorageManager.open(StorageManager.Java:708)
   在 org.eclipse.OSGi.storage.getChildStorageManager(Storage.Java:1776)
   在 org.eclipse.OSGi.storage.getInfoInputStream (Storage.Java:1793)
   org.eclipse.OSGi.storage.Storage。 (storage.Java:132)
   在 org.eclipse.OSGi.storage.createStorage(Storage.Java:85)
   请访问 org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxContainer。 (EquinoxContainer.Java:68)
   请访问 org.eclipse.OSGi.launch.Equinox。 (Equinox.java:31)
   org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.startup(EclipseStarter.java:303)
   org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:239)
   sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
   sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
   sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
   java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
   org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:653)
   在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:590)
   org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1499)

------ >然后我重置计算机,它将保持变存状态。    然后,我必须重新安装 Code Composer Studio, 它工作正常。  然而、它在几天后再次重复、Code Composer Studio 必须再次被重新安装、并且是循环的。

 Code Composer Studio 版本 CCS8.1.0.00011_Win32。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生这种情况时、您是否执行了任何特定的操作? 发生这种情况时、请尝试清理工作区:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#clean-the-workspace-or-try-using-a-new-one

    [引用 userid="42332" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1013327/code-composer-studio-can-not-be-run "] code composer studio 版本 CCS8.1.0.00011_Win32。[/quot]

    请注意、您的 CCS 版本非常旧(不受支持)。 如果可能、我建议使用更高版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试清理工作区、但它仍然没有任何变化。  

    然后我安装10.3version,它仍然会再次发生。

    现在我不知道怎么做了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出现问题后、您能否为10.3.1提供 Eclipse 工作区日志?

    您是否运行了任何类型的安全(防病毒等)软件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请参阅10.3.1的工作区日志、如下所示:

    !Session 2021-07-01 18:07:54.208 ------------
    Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610
    java.version=1.8.0_144
    java.vendor=Oracle Corporation
    Bootloader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=zh_CN
    框架参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product
    命令行参数:-OS Win32 -ws Win32 -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product

    !Entry com.ti.common.core 1 0 2021-07-01 18:08:28.507
    !message path=ccs_base/DebugServer

    !Entry com.ti.common.core 1 0 2021-07-01 18:08:28.510
    !message debugServerDir=C:/tii/ccs1031/ccs/ccs_base/DebugServer

    !entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2021-07-01 18:08:41.638
    !消息构造函数

    !entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2021-07-01 18:08:41.640
    !消息已完成目录

    !entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2021-07-01 18:08:41.642
    !消息正在加载 ti_logger

    !entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2021-07-01 18:08:41.646
    !消息平台操作系统: Win32

    !entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2021-07-01 18:08:41.648
    !消息正在加载 cToolsIF

    !entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2021-07-01 18:08:41.659
    !消息正在加载 CTOOLS

    !entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2021-07-01 18:08:41.680
    !消息正在加载 TraceTM

    !entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2021-07-01 18:08:41.692
    !消息正在加载 sqlite3.

    !Entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2021-07-01 18:08:41.711
    !消息正在加载 CloudTrace

    !entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2021-07-01 18:08:41.805
    !消息 CloudTrace 界面已加载

    是的, 有防病毒软件正在运行,但是,如果反病毒软件退出,则没有任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的日志与8.3.1中的日志完全不同。

    您能否为两个 CCS 工作区附加整个日志文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是整个日志文件。 但我可以再次附加:

    1 10.3.1的日志文件如下所示:

    !Session 2021-07-01 18:07:54.208 ------------
    Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610
    java.version=1.8.0_144
    java.vendor=Oracle Corporation
    Bootloader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=zh_CN
    框架参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product
    命令行参数:-OS Win32 -ws Win32 -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product

    !Entry com.ti.common.core 1 0 2021-07-01 18:08:28.507
    !message path=ccs_base/DebugServer

    !Entry com.ti.common.core 1 0 2021-07-01 18:08:28.510
    !message debugServerDir=C:/tii/ccs1031/ccs/ccs_base/DebugServer

    !entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2021-07-01 18:08:41.638
    !消息构造函数

    !entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2021-07-01 18:08:41.640
    !消息已完成目录

    !entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2021-07-01 18:08:41.642
    !消息正在加载 ti_logger

    !entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2021-07-01 18:08:41.646
    !消息平台操作系统: Win32

    !entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2021-07-01 18:08:41.648
    !消息正在加载 cToolsIF

    !entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2021-07-01 18:08:41.659
    !消息正在加载 CTOOLS

    !entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2021-07-01 18:08:41.680
    !消息正在加载 TraceTM

    !entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2021-07-01 18:08:41.692
    !消息正在加载 sqlite3.

    !Entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2021-07-01 18:08:41.711
    !消息正在加载 CloudTrace

    !entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2021-07-01 18:08:41.805
    !消息 CloudTrace 界面已加载

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你有什么建议吗? 我已经停下 来几天了。它重新拖延了我的工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCSv6发生错误。 请参阅日志文件空。 如果 CCS 是以管理员身份安装的、但运行使用的非管理员、则表明问题可能是权限问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将所有文件(以及子文件夹和文件)的权限更改为完全控制,但是,Wallah 没有任何帮助。 此外 、我在资源管理器列表中添加了"所有者"列、其中指出所有文件和子文件夹都是与用户管理员一起创建的。  它的位置不能让人喜欢。

    你有什么建议吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的系统用户名是否包含任何非字母数字字符?

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/740719/faq-ccs-why-do-i-need-to-avoid-non-alphanumeric-unicode-characters-in-my-paths

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、 没有 任何非字母数字字符。 我确信这是可以的。 那么、您还有其他测试工具吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在中提供 eclipse.ini 和 ccstudio.ini 文件  \ccs\eclipse

    此外、请将整个.metadata 文件夹压缩到工作区文件夹中、并提供整个 zip 文件。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CSS.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我可以读取*。ini 文件。 但是、.metadata 存档中的内容对我来说是不可读的。  我可以访问它们、但当我打开一些文件时、格式不是我所期望的。 这些文件是否以任何方式加密?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8877.CSS.rar 我将文件插入元数据 again.please 中检查它  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、好得多。 谢谢你。 最后一件事-您能否在以下位置提供安装日志:  \ccs\install_logs。 您可以压缩整个文件夹并附加到此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../install.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我已将此问题上报给工程团队。 我将传递我获得的任何更新。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎过去曾发生过类似的问题,但从未得到解决。 调查仍在进行中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么我该怎么办呢? 我公司中的所有计算机都有问题,它每天都会出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有人可以解决这个问题? 哇哦。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉您遇到困难。 我们仍然无法缩小根本原因的范围。 由于您提到工作区中的所有机器都会出现此问题、因此很可能与这些公司机器的通用配置有关。 由于您已尝试禁用防病毒软件,因此这不是问题。 这些计算机上是否运行了其他类型的安全软件? 我们看到的另一种常见的安全软件是一种磁盘加密软件。 这些计算机上是否运行了任何此类软件? 如果是、是否可以暂时禁用?

    您是否还有一台非公司 PC 也可以尝试?  

    此外、您使用的是什么器件? 除了 CCS 之外、您还安装了任何其他 TI 软件(如 SDK、powerSUITE 等)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么器件? 除了 CCS 之外、您还安装了任何其他 TI 软件(如 SDK、powerSUITE 等)

    ------ 》否,没有其它 TI 软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够在非公司 PC 上尝试?

    有问题的 PC 上是否运行了任何类型的安全或加密软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加密 软件在 PC 上运行,但是我无法停止它,软件必须运行。 你有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑问题是加密软件。 过去它也造成了类似的问题。  使用的加密软件是什么?