Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, C2000WARE
主题中讨论的其他器件:TMS320F280025C、 C2000WARE
刚刚浪费了几个小时、因为我无法连接到我的 LaunchPad、从 CS200ware 移植时、我在调试器设置中发现了一个小的已知错误。 本视频解决了 更改示例项目中的调试探针
从目标配置编辑器(CCXML)中测试连接时、连接现在正常并正常工作。
然后、我花了2个小时来弄清为什么我仍然无法闪存。
我测试的项目是 LED_ex1_blinky
由于我使用的是 Launch Pad 板、因此我将 Active Build Config 更改为 CPU1_LAUNCHXL_FLASH、Fine 和 Dandy、它按照 电路板手册中所述定义了_LAUNCHXL_F280025C 宏。
在尝试了很多不同的东西之后、我终于找到了问题
选择 CPU1_LAUNCHXL_FLASH 编译配置后、targetconfigs 下的文件如下所示

嗯、是的、一旦您知道 它、问题就很明显了。 但是 、由于 TMS320F280025C.ccxml 灰显、图标上面有未使用的斜杠、因此我从未 仔细查看过它的名称。
我没有注意到图形上禁用的文件名中的[active]备注...
这家酒店一直很忙,超过两个小时…
直到我在 GUI 中意识到这种矛盾、然后右键单击并选择正确的冲突处于活动状态。
请修复 CCS、使其尊重从编译中排除的设置并遵循编译配置。

或者不要在示例的构建配置中对 CCXML 文件设置此属性、这只是让 开发人员感到困惑。
我的设置:
Code Composer Studio
版本:10.2.0.00009
/C2000Ware_3_04_00_00
Windpws 10.