This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:有源目标配置上的 GUI 缺陷

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1010410/codecomposer-gui-defect-on-active-targetconfig

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:TMS320F280025CC2000WARE

刚刚浪费了几个小时、因为我无法连接到我的 LaunchPad、从 CS200ware 移植时、我在调试器设置中发现了一个小的已知错误。 本视频解决了 更改示例项目中的调试探针

从目标配置编辑器(CCXML)中测试连接时、连接现在正常并正常工作。

然后、我花了2个小时来弄清为什么我仍然无法闪存。

我测试的项目是  LED_ex1_blinky  

由于我使用的是 Launch Pad 板、因此我将 Active Build Config 更改为 CPU1_LAUNCHXL_FLASH、Fine 和 Dandy、它按照  电路板手册中所述定义了_LAUNCHXL_F280025C 宏。

在尝试了很多不同的东西之后、我终于找到了问题

选择  CPU1_LAUNCHXL_FLASH 编译配置后、targetconfigs 下的文件如下所示

嗯、是的、一旦您知道 它、问题就很明显了。 但是 、由于 TMS320F280025C.ccxml 灰显、图标上面有未使用的斜杠、因此我从未 仔细查看过它的名称。

我没有注意到图形上禁用的文件名中的[active]备注...

这家酒店一直很忙,超过两个小时…

直到我在 GUI 中意识到这种矛盾、然后右键单击并选择正确的冲突处于活动状态。

请修复 CCS、使其尊重从编译中排除的设置并遵循编译配置。

或者不要在示例的构建配置中对 CCXML 文件设置此属性、这只是让 开发人员感到困惑。

我的设置:

Code Composer Studio

版本:10.2.0.00009

/C2000Ware_3_04_00_00

Windpws 10.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    从编译中排除选项专门用于工程编译。 我同意、 这可能会误导目标配置文件。 我会将您的反馈传递给相应的人员

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为此提交了一个错误。 跟踪 ID: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10402

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您填充错误。 我想澄清一点,如果结论是不能解决这个问题的建议。 一个可行的计划 B 是确保从 C2000Ware 导入的工程不会在.ccxml 文件上设置 exclude 位、这是一个单调但高度可行的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="172948" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1010410/codecomposer-gui-defect-on-active-targetconfig/3736251 #3736251"]可行的计划 B 是确保从 C2000Ware 导入的项目不会在.ccxml 文件上设置 exclude 位,这是一项乏味但高度可行的工作。

    当然可以。 我们对该错误进行了审查、并确定了正确的措施是 在 C2000Ware 示例中解决此问题。 当前有关调试启动和忽略 exclude 位的行为是由于多种原因而无法轻松更改的。 因此、示例中包含正确的路径