This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Code Composer Studio 8.3.1添加编译器

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1006396/code-composer-studio-8-3-1-adding-compiler

我一直在尝试将编译 器版本20.2.1.LTS 添加到 code composer studio 8.3.1! 我手动安装了该工具、但该工具无法识别驱动程序。 我不知道自己在运行一台32位 Windows 7机器。 此外、我尝试了 CCS 商店、但它不起作用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="488526" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1006396/code-composer-studio-8-3-1-adding-compiler "]我已手动安装该工具,但该工具无法识别该驱动程序。 [/报价]

    请参阅以下文章中的"编译器发现"部分:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_compiler-installation-selection.html#compiler-discovery

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使添加了路径、该工具也不会显示版本! 我想知道是否还有其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否按下了"Refresh"按钮?

    您能否提供编译器对话框的屏幕截图(请在对话框中显示相关数据)?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现问题、驱动程序没有正确记录!  TI-CGT-C2000_20.2.1.LTS 编译器驱动程序仅适用于 Code Composer Studio 10。 他们应同时记录所需的驱动程序和软件。