请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我一直在尝试将编译 器版本20.2.1.LTS 添加到 code composer studio 8.3.1! 我手动安装了该工具、但该工具无法识别驱动程序。 我不知道自己在运行一台32位 Windows 7机器。 此外、我尝试了 CCS 商店、但它不起作用!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我一直在尝试将编译 器版本20.2.1.LTS 添加到 code composer studio 8.3.1! 我手动安装了该工具、但该工具无法识别驱动程序。 我不知道自己在运行一台32位 Windows 7机器。 此外、我尝试了 CCS 商店、但它不起作用!
您好!
[引用 userid="488526" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1006396/code-composer-studio-8-3-1-adding-compiler "]我已手动安装该工具,但该工具无法识别该驱动程序。 [/报价]请参阅以下文章中的"编译器发现"部分:
谢谢
Ki