Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL我只是尝试将示例 enet_lwip 从 TiVaware 2.1.4.178导入 CCS 10、我在导入过程中遇到此错误、它是否会显示一些线索?
Resource Explorer 遇到错误。
收到的信息:"
错误400位置无法解决:'c:/ti/tivaware_c_series_2_1_4_178/examples/boards/ek-tm4c1294xl/enet_lwip/ccs!
"="">">Jetty 的 eclipse.org/jetty">Powered :// 9.4.24.v20191120
"、状态代码:400、当向 localhost 发出请求时:51479/.../importProject
错误:收到的消息:"
错误400位置无法解决:'c:/ti/tivaware_c_series_2_1_4_178/examples/boards/ek-tm4c1294xl/enet_lwip/ccs! HTTP 错误400无法解决位置:'c:/ti/tivaware_c_series_2_1_4_178/examples/boards/ek-tm4c1294xl/enet_lwip/ccs!
| 开放的我们党: | /ide/importProject |
|---|---|
| 状态: | 400 |
| 消息: | 无法解析位置:'c:/ti/tivaware_c_series_2_1_4_178/examples/boards/ek-tm4c1294xl/enet_lwip/ccs! |
| Servlet: | - |
"="">">Jetty 的 eclipse.org/jetty">Powered :// 9.4.24.v20191120
"、状态代码:400、当向 localhost 发出请求时:51479/.../importProject
HTTP 错误400无法解决位置:'c:/ti/tivaware_c_series_2_1_4_178/examples/boards/ek-tm4c1294xl/enet_lwip/ccs!
| 开放的我们党: | /ide/importProject |
|---|---|
| 状态: | 400 |
| 消息: | 无法解析位置:'c:/ti/tivaware_c_series_2_1_4_178/examples/boards/ek-tm4c1294xl/enet_lwip/ccs! |
| Servlet: | - |
"="">">Jetty 的 eclipse.org/jetty">Powered :// 9.4.24.v20191120
在 doRequest (C:\ti\ccs1031\ccs\tirex4\ti-reex-core\out\shared\request-workers.js:39:15)中、状态代码为400时向 localhost 发出请求:51479/.../importProject 进程中._tickCallback (内部/进程/下一个_tick.js:188:7)