This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将示例 enet_lwip 从 TiVaware 2.1.4.178导入到 CCS 10时出错

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1004488/errors-when-importing-example-enet_lwip-from-tivaware-2-1-4-178-into-ccs-10

Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

我只是尝试将示例 enet_lwip 从 TiVaware 2.1.4.178导入 CCS 10、我在导入过程中遇到此错误、它是否会显示一些线索?

Resource Explorer 遇到错误。

收到的信息:" 错误400位置无法解决:'c:/ti/tivaware_c_series_2_1_4_178/examples/boards/ek-tm4c1294xl/enet_lwip/ccs!

HTTP 错误400无法解决位置:'c:/ti/tivaware_c_series_2_1_4_178/examples/boards/ek-tm4c1294xl/enet_lwip/ccs!

开放的我们党: /ide/importProject
状态: 400
消息: 无法解析位置:'c:/ti/tivaware_c_series_2_1_4_178/examples/boards/ek-tm4c1294xl/enet_lwip/ccs!
Servlet: -

"="">">Jetty 的 eclipse.org/jetty">Powered :// 9.4.24.v20191120
"、状态代码:400、当向 localhost 发出请求时:51479/.../importProject

错误:收到的消息:" 错误400位置无法解决:'c:/ti/tivaware_c_series_2_1_4_178/examples/boards/ek-tm4c1294xl/enet_lwip/ccs!

HTTP 错误400无法解决位置:'c:/ti/tivaware_c_series_2_1_4_178/examples/boards/ek-tm4c1294xl/enet_lwip/ccs!

开放的我们党: /ide/importProject
状态: 400
消息: 无法解析位置:'c:/ti/tivaware_c_series_2_1_4_178/examples/boards/ek-tm4c1294xl/enet_lwip/ccs!
Servlet: -

"="">">Jetty 的 eclipse.org/jetty">Powered :// 9.4.24.v20191120
在 doRequest (C:\ti\ccs1031\ccs\tirex4\ti-reex-core\out\shared\request-workers.js:39:15)中、状态代码为400时向 localhost 发出请求:51479/.../importProject 进程中._tickCallback (内部/进程/下一个_tick.js:188:7)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是从 Resource Explorer 下载并安装 TivaWare 还是直接从 TI.com 下载并安装 TivaWare?

    谢谢

    Ki