This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 GIT epos 添加到项目后 CCS 挂起

Guru**** 2934250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1000381/ccs-hanging-after-git-repos-added-to-the-project

我的当前配置是 Windows 10和 CCS 10.2。  

最初、我处理的所有项目在启动 CCS 时都没有问题、它会从我离开的位置开始。  

最近我一直在使用 GIT 进行版本控制。  起初、错误是通过 GIT Bash 创建的、这给了我一个问题、即 CCS 在启动时挂起、它试图打开最后一个项目。  因为我在 GIT repo 中完成的最后一个项目、当 CCS 启动时、它会告诉我找不到 repo 并挂起该程序。  

我必须使用任务管理器来关闭程序。  一旦关闭、程序将在启动时再次执行相同的操作。  我唯一发现问题的方法是删除元数据文件、然后在 CCS 打开后、转到并在 CCS 中手动打开我的项目。  我可以工作几天、只要 CCS 未关闭、所有提交工作正常、系统就不会挂起。  

从 CCS 手册中我看到 GIT repo 不应位于 CCS 工作区目录中、因此我将所有项目移动到工作区目录之外的目录中。  这没有什么区别、我只会打开 CCS 以便挂起、然后必须删除元数据文件并找到我的项目、以便我可以继续工作。  我还进一步了解到、您可以在 CCS 中创建 GIT repo。  我这样做并关闭 CCS、当我再次打开它时、似乎一切正常。  

宾果游戏!!!  我有一个结果、感到非常自豪、并取得了成就、我做了更多的工作、关闭了我的系统。  第二天,我启动了我的计算机并打开了 CCS.....  你猜到了…  我必须完成删除元数据文件的过程、在 CCS 中手动打开我的项目并继续工作。

在这个问题上的任何帮助都将非常令人激动!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    [引用 userid="41953" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1000381/ccs-hanging-after-git-repos-added-to-the-project "]我还做了一些工作,关闭了我的系统。  第二天,我启动了我的计算机并打开了 CCS.....  你猜到了…  我必须完成删除元数据文件的过程、在 CCS 中手动打开我的项目并继续工作。

    每次关闭 CCS 后启动 CCS 时是否都会出现此问题? 还是 仅在整个机器关闭后? 最近报告了另一个类似的问题、即在机器关闭后首次重新启动 CCS。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    现在我可以确认、只有在 PC 关闭时才会发生这种情况。  我已复位 CCS、它开始正常、我也已关闭 CCS、然后重新打开它、它开始正常。  因此、似乎只有在整个 PC 关闭后我尝试打开 CCS 时才会发生这种情况。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可能与我提到的其他问题有关。

    您能否尝试我在下面的帖子中的建议、看看这是否会有所不同?

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/994148/ccs-hangs-freeze-when-apparently-moving-from-one-location-to-another/3675042#3675042

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已访问您发送给我的链接、并提供了尝试的建议。  我从该帖子中得到的唯一建议是在退出 CCS 之前关闭项目、因为我不使用 VPN。   

    我这样做了,不幸的是,情况仍然一样。  当我在系统关闭后重新启动 CCS 时、CCS 在打开时挂起、我必须删除元数据文件夹才能使其正常工作。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="41953" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1000381/ccs-hanging-after-git-repos-added-to-the-project/3699346 #3699346"]我从该帖子中得到的唯一建议是在退出 CCS 之前关闭项目、因为我不是在 VPN 中工作。  [/报价]

    是的、这正是我希望您尝试的结果

    [引用 userid="41953" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1000381/ccs-hanging-after-git-repos-added-to-the-project/3699346 #3699346"]我这样做了,但不幸的是,情况仍然是一样的

    感谢您的确认。 不幸的是、我现在没有解决这个问题的好方法。 我将尝试在我的末尾复制、(假设我可以)将为此文件归档一个错误。 我会随时向您发布我的进度。

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法重现此问题。 我添加了 git repo 并将一些项目从 它导入到 CCS 中。 我使用的是 Git 透视图。 然后我关闭 CCS 并重新启动它。 没问题。 然后我关闭 CCS 并重新启动我的 PC。 然后我再次启动 CCS。 没问题。

    我的 repo 和项目不在 CCS 工作区中、但我相信您提到过、当您将自己的项目移出工作区时、您仍然会遇到问题。 我可能遗漏了一些复制步骤。 我还需要做什么、那么 git 操作吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、回复太晚了、硬件设计忙、软件方面忙。

    我不知道这是否会有所帮助?

    正如所述、仅当 PC 关闭且我首次打开 CCS 时、才会出现问题。  在下面的任务栏中、我有 CCS (1)。  我选择此图标以启动 CCS、图标2显示我是否要停止它的挂起。  您可以看到、它甚至还没有正确加载任务栏中的图标。

    下图显示了 CCS 在挂起状态下的外观:

    Explorer Pain 中的两个 projet 都配置为 git。

    如果有任何数据可以发送给您、请告诉我、这可能有助于解决此问题?  我要尝试的另一个选项是在重新安装时卸载 CCS、看看这有什么作用???

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的屏幕截图。 我现在可以重现此问题。 对我来说、一旦我在上下文和关闭中看到"Git Staging (Git Staging)"视图、我就能够重现。  

    实际上、在某些情况下、我甚至不需要重新启动我的 PC。 重启 CCS 就足以将其挂起。 总之,关键是我现在可以轻松再现。

    我为此提交了一个错误。 跟踪链接如下:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10353

    感谢您帮助我重现此问题。

    Ki